This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:真空效应

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468403/hdc3020-vacuum-effects

器件型号:HDC3020

工具与软件:

我有一个装有 HDC3020的器件、可能每次会在真空中暴露几个小时。  我预计湿度基本上为0%。  这是否会损坏 HDC3020或导致永久偏移?  我希望一定要让它在湿度中稳定下来、这与后置焊炉类似。  但我担心永久偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    0% RH 不会引起偏移误差。 如果0% RH 与高温配对使用、这可能会由于烘烤效应而引起负 RH 偏移、但这是暂时的、并在再水合后进行校正。  

    此致

    - Alex Thompson