This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314DIAL-EVM:LDC1314DIAL-EVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1459876/ldc1314dial-evm-ldc1314dial-evm

器件型号:LDC1314DIAL-EVM

工具与软件:

您好、Eddie、

您是否有关于我们下面主题的新信息?

案例已关闭、因此我无法对此做出评论:

TI__Mastermind  40400 

Tobias、

我已收到电路板、初始室温测试看起来正常。  我曾尝试将板放在温暖的笔记本电脑上、以将温度提高几度、但尚未看到任何问题。  今天下午、我将把该实验带到实验室、在温度室进行测试、并报告结果。

更新:将电路板温度调整到大约45°C 时、我能够看到这个问题。  该问题似乎是由连接的 MSP430或用于 MSP430的振荡器引起的。  如果我监视 SCL 引脚、我会看到干净的350kHz 时钟信号。  当看到跳线行为时、我看到该信号的频率要低得多、并且不会正确生成脉冲、从而创建错误的 I2C 通信。  由于这是由 MSP430生成的信号、问题似乎出在这一侧、而不是 LDC。  我需要进一步探索电路板上的哪个振荡器可能会发生故障、但目前我无法直接从示波器捕获良好的晶体信号。  我将继续研究这一点、并让您知道我可以捕获什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、

    Eddie 是 OOO。
    我可以 做些什么来帮助您?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    感谢您的回答。

    Eddie 已经测试了该演示板、并且遇到同样的问题。

    他会清除这一问题、但我们没有得到后续的答复。

    他回来了吗?  

    这里我有一个链接到旧的已关闭案例、并附有他的评论:

    LDC1314DIAL-EVM:无反馈-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、

    Eddie 将暂时不可用。

    我可以尝试帮助解决这个问题,或者我们可以等待 Eddie 在本月末重新调整。

    这是您的呼叫。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    在这种情况下、请尝试帮助。

    目前、我们使用该 LDC 对360°应用进行编程、希望它运行良好。

    谢谢。

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、

    我找到了 Eddie 的刻度盘 EVM、并将致力于重现迄今看到的内容。
    一旦我们有了这些、我们就会开发出某种解决方案。
    我将在星期四 COB 更新该主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、

    对不起,但我不能像我想的那样结束今天的事情。
    我将在下周星期三尝试 COB 更新该主题。

    听起来这可能是一个 MSP430和/或它的振荡器电路的问题。
    在此期间、您能否查看相关论坛和/或博客以了解以前是否遇到过此问题?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    您对此主题有任何更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、

    此时没有更新。  
    您有机会了解此主题是否出现在 MSP430论坛上吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我在论坛中找不到一个主题、这可以帮助我们...

    我们只想知道这是不是由控制器还是由 LDC 传感器造成的问题。

    您的开发中心是否没有提供任何信息?

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、

    感谢您浏览该论坛。

    Eddie 将 恢复对该线程的支持、因此他 很快就会提供更新。

    此致、
    John