请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6243 工具与软件:
您好!
我正在致力于为 IWR6243级联传感器实现 TDM。 目前、我们有 Sitara SDK 中针对这种级联配置的 DDMA 实现。 我修改了 chirpCfg 以确保一次仅启用一个发送器。 但是、我希望确保每个帧中的线性调频脉冲序列遵循此特定 TDM 顺序:
[ Master_Tx 1、Master_Tx 2、Master_Tx 3、Slave_Tx 1、Slave_Tx 2、 Slave_Tx 3, Master_Tx 1,...]
我的担心是、在 chirpCfg 中进行修改后、可能仍然存在重叠的激活、在这种激活中、主器件的 Tx1和从器件的 Tx1同时启用、然后是从主器件的 tx2和从器件的 tx2中同时启用线性调频脉冲、等等。
是否有专门针对双芯片级联雷达设置的 TDM 实现或指南可用于实现所需的 TDM 线性调频脉冲序列?
此致、
Attiya