This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114:触控敏感型开关选项

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469297/ldc3114-touch-sensitive-switching-options

器件型号:LDC3114

工具与软件:

你(们)好 我需要一款触感式开关。 触摸板必须保持静止不动、不能移动。 触摸板本身为铝、并由铝前面板包围。 PCB (线圈引线?) 位于触摸板金属下方(可能是直径为0.6"的铝块(长0.3"、尚未确定)。 我能说的最好、感应方法最好。 但尚不清楚。 在一些应用手册中、金属触摸板似乎必须朝线圈方向向内移动。 在其它注释中、触摸板似乎是固定的。 感谢您提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    触摸板需要实际不能移动、还是只能移动用户无法察觉的少量移动?
    如果它必须完全支持无移动(并且您的要求允许它)、那么电容式触控传感器可能是最佳选择。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JM,如果"按钮"不移动,它会使制造变得如此容易。 我无法将铝"按钮"与周围的实际铝前面板隔离开来、因此我不确定电容是否起作用。 我们可以始终使用机械轻触开关、但我宁愿执行更独特的操作。 我们是不是走运了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    "按钮"是否为金属?
    如果它可能是非导电或有色材料(例如塑料)、并且不是太厚、则手指可能充当导体、从而产生触控传感器。

    下图显示了   用手指触摸 EVM CH0 PCB 传感器时现成 LDC1612 EVM (通过传感解决方案 EVM GUI 工具 v1.10.0)的原始数据和时间样本输出: 当手指触摸 PCB 线圈上的焊料阻器时、原始数据值会下降。  
    其范围从最大值~20,371,000 (不含手指)到最小值20,120,000 (含手指)。

    本实验不包括可能必须考虑的任何保护涂层。
    它也不认为一个手指覆盖的手套的手指婴儿床。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我有一些探索要做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、John。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    John