This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2112:针对 EMI 易感性的滤波器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1465345/ldc2112-filters-against-emi-susceptibility

器件型号:LDC2112

工具与软件:

您好!

我们使用 LDC2112PWR 在我们的产品中、一个通道连接到柔性 PCB、以实现简单的触控按钮(另一个通道保持悬空)。

通常、按钮按预期工作。 但在嘈杂的环境中、我们偶尔会发现按钮停止响应或触发不必要的开关的问题。 由于问题的间歇性和易失性、我们无法确定导致错误的确切根本原因。

为了调试并可能消除该问题、我们考虑如所述实现 EMI 滤波器 SNOA962 .

添加共模扼流圈和并联电容器是否可能/有帮助 是否靠近 LDC2112、如下图所示? 另外、并联电容的良好起始值是多少? 我们正在考虑使用大约传感器电容器5%的值、例如、A 8.2pF C_shunt C_SENSOR 为150pF .

非常感谢您提供任何指导或建议!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COR、

    共模扼流圈和额外的电容器应该有助于降低 EMI。

    它们的许多行为将取决于周围环境 以及它们的实施。
    您 将需要使用反复试验来优化这些值。
    如果您计划使用相对于 Csensor 的5%电容值、这听起来是一个不错的起点。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 John!

    由于空间限制、我们现在实现了 ACE1V2012-222-R。  

    是否有方法可以估算额外电容器和共模扼流圈对传感器频率的影响? 我在 SNOA962中找不到任何与此相关的内容。  

    如果无法进行估算、那么可行的方法是什么? 是否使用直接连接到 LDC2112的 INx 和 COM 引脚的 VNA 测量新的传感器频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COR、  

    您可以使用 VNA 查看未连接到 LDC 的电容器+共模扼流圈+感应线圈的阻抗行为。
    电路曲线与实轴交叉的频率应该可以提供对谐振频率的近似测量方法。

    此致、
    John