This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM335A:询问传感器在交流磁场中的运行稳定性

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469358/lm335a-asking-about-the-operation-stability-of-the-sensor-in-the-ac-magnetic-field

器件型号:LM335A

工具与软件:

您好、TI 传感器论坛。

目前、我正在寻找温度传感器、它具有1通道模拟输出、并在"交替磁场"中具有强大的功能。
磁场强度大致为最大值+-150mT (pp)。

遗憾的是、没有太多传感器具有有关磁场的规格。 我感到非常担心、因为这些类型的有源传感器有时会在各个交流电场中出现问题。

那么、如果传感器是可行的、我可以获得有关操作的任何信息吗? 或者、如果没有、我是否可以获得任何其他可行的传感器?

期待您的回答。

朴海允

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Park:

    我们只有少数器件在 EMI 工作台设置中进行了特征描述、可实现高频 EMI 性能(辐射和传导噪声)。 最终的性能将取决于信号的频率、这也将决定是否需要实施 RC 滤波器、用于由 EMI 场引起的输出端噪声滤波。 如果您想了解有关此主题的更多信息、请告诉我。

    尽管如此、我们尚未对处于交替磁场下的器件进行表征、如果不进行任何表征、我将无法为您提供相关指导。 最初、考虑到温度检测元件的内部偏置、我认为这不会是一个问题、但需要进行测试。

    此致、

    Simon Rojas