This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP392:测试电路内的电阻器值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469522/tmp392-testing-resistor-value-in-circuit

器件型号:TMP392

工具与软件:

大家好、  

我在新的设计中使用 TMP392。 为了确保安装正确值的电阻器、我想在制造电路内电阻器后对其进行测试。 数据表仅指系统内跳闸测试、该测试会显示传感器本身是否正常工作。  

因此、我的计划是向设置的电阻器施加电压并测量电流。 这个计划是否可行、或者是否有任何会导致错误结果的流入传感器的明显泄漏电流(除了数据表中的+-20nA 泄漏电流之外)?

非常感谢

此致、

Mitja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitja:

    我不知道有任何其他泄漏来源或无法正常工作的任何其他原因、我认为您可以继续进行此测试。 请注意、SET 引脚具有125K Ω 的内部下拉电阻器、因此在进行电流测量和计算时可能需要考虑这一点。

    谢谢

    - Alex Thompson