This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61:TMP6131DECR 故障

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469336/tmp61-tmp6131decr-failure

器件型号:TMP61

工具与软件:

大家好!

我们  使用 TMP6131DECR 遇到温度检测故障。

TEMP 数据日志显示最初(几周) 在 50-60摄氏度频带读取时的正常行为。 然后传感器首次断电(电阻在短时间内下降至接近零)、然后尽管读数不足、但仍返回至读数状态。   在 发生永久性故障之前、我们观察到3次类似的停电事件、电阻下降至仅18欧姆。   

此问题的合理根本原因是什么? 我怀疑发生了某种类型的电路损坏 、但不确定原因是电气(过电压 V)还是机械(冲击)或热(过热)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    该器件具有内部 ESD 二极管结构、可能出现导致短路的故障。 这似乎是一个系统级故障、特别是当您在多个部件上看到类似的行为时。 器件的偏置电路是什么? 电源是否来自稳压电源?

    此致、

    Simon Rojas