This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AWR1843AOP

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, LP87524B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469469/awr1843aop-awr1843aop

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: LP87524B-Q1

工具与软件:

e2e.ti.com/.../AWR_5F00_PMIC_5F00_question.pptx

对于 AWR1843AOP - PMIC 低噪声应用:

我阅读了 TI 的两份材料(电源管理优化和 PMIC 数据表)、其中介绍了如何使用 LDO 降低噪声。

 当我没有使用 I2C 设置 LP87524BRNFRQ1的初始 OTP 设置电压值时、我想清楚地知道它的初始 OTP 设置电压值。

这是为了尽可能降低功耗。

Q1)  LP87524BRNFRQ1 -> BUCK2 OTP 默认电压设置:1.8V 或1.3V >> 1.3V

Q2) LP87524BRNFRQ1 -> Buck3  OTP 默认 电压设置:2.3V 或2.1V >> 2.1V

谢谢!

HK、Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、HK Shin、

    您可以在该器件的技术参考手册(TRM)中找到默认的 OTP 设置。 本文档位于此处: https://www.ti.com/lit/pdf/snvu663 

    从表3-2中、您可以在 OTP 中找到 LP87524B-Q1降压设置的相关项目:

    此致、

    Katie