This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:导入 SDK 示例失败

Guru**** 2553320 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844EVM, AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468989/awrl6844-importing-sdk-example-failure

器件型号:AWRL6844

工具与软件:

您好!  

我正在尝试为 AWRL6844EVM 导入 MMW-DEMO。

但当我导入工程时、会弹出以下错误消息。

你知道什么是问题吗?

HW:AWRL6844 EVM

IDE:CCS  版本:20.0.2.5__1.6.2

SDK: mmwave_L_sdk_06_00_03_00

谢谢!

此致、

Yechan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yechan、

    感谢您对该进口问题的深入了解。 我们的软件工程师另一名将在第二天或两天内与我们联系、但目前、我建议您浏览 AWRL6844EVM 常见问题解答 -请参阅 SDK 常见问题解答#2。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristien、

    感谢您的及时回复。
    我已经尝试过您共享的链接、但未按预期运行。
    此外、我下载了 CCS 版本12.7.1、这是 SDK 6的推荐版本、但我遇到类似的问题、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yechan、  

    如果您已经尝试过常见问题解答#2中的所有内容、则 请尝试执行以下步骤:

    1.选择安装设备支持:帮助>安装设备支持

    2.按照说明操作 、并在提示您选择完全安装或自定义安装时选择自定义安装。  

    3.此时、请确保您已下载毫米波传感器、并额外添加 C6000功耗优化型 DSP 和无线连接。 Next > Spectrum Digital Debug Probes and Boards. 请按照此处的说明进行操作。

    • 这样可以帮助使用68种器件 数据(根据常见问题解答说明放置在正确的文件夹中)强制更新 Code Composer、并修复问题。  

    此外、 如果 CCS 请求、请确保关闭并重新启动计算机、而不是重新启动。 如果您遇到任何问题以及是否有效、敬请告知。  

    此致!

    Vignesh K.