This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468855/awr2243boost-awr2243

器件型号:AWR2243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243

工具与软件:

我在使用 新型 AWR2243雷达时遇到连接问题。

电路板反复断开连接、出现 921600波特率下的以下消息:

[14:21:31][RadarAPI]:警告:尝试使用波特率921600连接
[14:21:34][RadarAPI]:警告:已与波特率115200相连
[14:21:34][RadarAPI]:警告:TOP_CTRL:EFUSE_OVERRIDE_RS232_CLKMODE 值:0
[14:21:34][RadarAPI]:警告:RS232_BITINTERVAL 值:0输入:227552299
[14:21:35][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[14:21:35][RadarAPI]:警告:尝试使用波特率921600连接

在 115200波特率下、它会连接、但无法识别器件并且 BSS 和 MSS 加载弹出页面冻结:


AR1.Connect (6115115200,1000)
[15:33:05][RadarAPI]:ar1.4074ted() Calling_Is
[15:33:07][RadarAPI]:器件的器件型号= 0x0
[15:33:07][RadarAPI]:器件类型= TEST
[15:33:07] Device Status:UnDetDe/QM/SOP:Inv/ES:0.0

我设置了 SOP0=1、SOP1=1和 SOP2=1。 我安装了以下软件包:

- ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64

- mmwave_studio_03_01_04_04_win32

这可能是什么问题?

谢谢!

Majid