This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:CCS AWRL 项目规格

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWRL1432BOOST, UNIFLASH, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466990/awr2944evm-ccs-awrl-project-spec

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWRL1432BOOSTUNIFLASHAWRL1432

工具与软件:

您好!

我只想知道 AWR2944EVM 中是否使用了 SBL JTAG uniflash 或 SBL UART uniflash 等项目用于 AWRL1432boost、我将尝试使用外部 JTAG 闪存进行编程。 有没有类似的项目或程序可以做。 简单来说、我只想用外部 JTAG 刷写 awrl1432、通过一些电路连接来实现。 我能够在 CCS 中使用 JTAG 进行调试、但我当然不知道 flashng 的过程。 您能提供指导吗?

此致、
Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 AWRL1432BOOST、我们不支持 JTAG 刷写  

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    但在 ccs2000 (CCS -版本20.x)中、您提供了我所看到的功能刷写、但我尝试了相同的刷写、但闪存无法正常工作。
    1.我只是想知道是否有一本手册,或者一个程序文档。
    所有 CCS 版本是否都支持闪存操作。
    3.如果是、可以对所有毫米波传感器器件执行刷写。



    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不支持适用于 AWRL1432的 CCS20

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、什么是 CCS20闪存操作支持的模块。 CSS20是否支持 AWR2944EVM。

    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     AWR2x44系列器件使用的最新 MCU+SDK (4.7.0.1)适用于 CCS v12.8.1、但应 与 CCS v20兼容。

    器件兼容性可以在 SDK 发行说明中找到
     有关 CCS 版本的详细信息、请参阅迁移概述。

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播。

    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam