This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:理想的转向矢量表创建方法

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469066/iwrl6432boost-ideal-steering-vector-table-creation-method

器件型号:IWRL6432BOOST

工具与软件:

您好!

在 Personal_Electronics Video_Doorbell、source\aoasvcproc\v0\aoasvcproc\v0\aoasv_table.c 中

问题1:2D 转向矢量表(步骤矢量[])创建方法:

  • 如下所示的相关代码中包括一个 Matlab 脚本、用于生成转向矢量"原始"数据并保存到 steering_vec.dat 文件
  • 但2D 转向矢量表(SteeringVector[])的数据 不等于  steering_vec.dat 中的2D 转向矢量"原始"数据 →是否需要任何转换? TI 是否可以提供转换脚本?

问题2:1D 转向矢量表(SteeringVectors[])创建方法:

  • 在相关代码中、包含一个 Matlab 脚本、用于将 azimSteeringVectors25.mat 转换为1D 转向矢量表
  • 不包含 azimSteeringVectors25.mat→TI 是否可以提供如何创建该 mat 文件?

问题3:如果我们要设计定制中心频率(不是 下面参考文献中提到的大约61 GHz)、则需要对理想的转向矢量表创建方法或某处进行任何修改?

参考:

可视门铃发布说明

此致!

Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="472199" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469066/iwrl6432boost-ideal-steering-vector-table-creation-method "]
    • 但2D 转向矢量表(SteeringVector[])的数据 不等于  steering_vec.dat 中的2D 转向矢量"原始"数据 →是否需要任何转换? TI 是否可以提供转换脚本?

    [报价]

    演示代码中的转向矢量来自 TI 凭经验测量的值。  在 MATLAB 中生成软件可得出理论结果、而不是测量结果。

    [报价 userid="472199" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469066/iwrl6432boost-ideal-steering-vector-table-creation-method "]

    问题3:如果我们要设计定制中心频率(不是 下面参考文献中提到的大约61 GHz)、则需要对理想的转向矢量表创建方法或某处进行任何修改?

    [报价]

    我们目前不支持使用该方法61 GHz。

    好的

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:2D 转向矢量表(步骤矢量[])创建方法:

    [报价 userid="358670" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469066/iwrl6432boost-ideal-steering-vector-table-creation-method/5637834 #5637834"]演示代码中的引导矢量来自 TI 凭经验测量的值。  在 MATLAB 中生成的软件得出的是理论结果、而不是测量结果。[/QUOT]

    是的、测量的转向矢量表(SteeringVector[])正是我们所需要的。  您是否可以为1D/2D 转向矢量表(步骤矢量[])创建提供测量方法?

    这种测量方法是否也有助于自定义中心频率?

    此致!

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要记录雷达和角反射器不同位置处的雷达立方体。 遗憾的是、我们不为客户提供复制此信息的方法。 您可以使用我们在60 GHz 的系数、或者您可以收集自己的系数、但我们不支持您在 aoasvcdpu 文档之外进行数据收集。

    此致!

    耐特