This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:是否有适合 IWRL6432AOP 的 SPICE 模型? 以便我们可以在不同模式下模拟开启、关闭电源或使用传感器。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468824/iwrl6432aop-is-there-any-spice-model-for-iwrl6432aop-so-that-we-can-simulate-the-power-on-off-or-using-the-sensor-in-different-mode

器件型号:IWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

工具与软件:

是否有适用于 IWRL6432AOP 的 SPICE 模型?

以便我们可以对上电、断电或者在 Tx 或 Rx 的不同配置中使用传感器进行仿真。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    IWRL6432AOP 尚未提供模型。 但是、您可以使用 IWRL6432的 IBIS 模型。 可通过单击 IWRL6432仿真页面上的链接或单击此处: https://www.ti.com/lit/zip/swrm049来下载这些工具 

    IBIS 模型与 SPICE 模型略有不同。 您可以在以下位置阅读有关 IBIS 模型的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/szza034/szza034.pdf 

    最终、SPICE 模型不可用、因为它们是在姊妹级别进行建模的。 IWRL6432AOP 和 IWRL6432采用如此多的晶体管进行建模、因此创建 SPICE 文件变得不切实际。 由于 IBIS 模型是行为模型、因此它们更易于用于处理器和毫米波雷达芯片等大型器件。  

    我希望这对您有所帮助!  

    Blake