This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:ADC 电压调节

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1459877/iwr6243-adc-voltage-scaling

器件型号:IWR6243

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前正在尝试使用 IWR6243计算雷达系统接收的 IF 信号的接收功率。 我正在接收 ADC 数据、并执行距离 FFT、频谱中的峰值始终在我期望的位置。

现在、我想通过计算接收到的功率(以 dBm 为单位)来应用此频谱的正确缩放。 因此、我需要了解如何将 ADC 采样值的换算系数调整为电压范围。 IWR6243的 ADC 的 ADC 满量程电压是多少(这意味着:对于16位配置、样本值32767 (max)意味着多大的电压)? 在数据表中、我只找到了有关 GPADC 的信息、但我不确定这些参数是否与 IF ADC 相同。

此致、

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    您能否提供一些背景信息、说明您为何希望计算 IWR6243中 IF 信号的接收功率? 您是否遇到了器件问题?

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    否 IWR6243似乎没有问题。 我只想计算某些天线估算所需的接收功率。

    正如我所说的、我接收到的 IF 信号看起来正常。 我使用一些角反射器和 IF 信号频谱中存在的峰值测试了我的系统、这些峰值始终处于正确的频率。

    要进行进一步的距离多普勒角度处理、不必知道确切的功率、只需要知道我想实施的东西、我对此很好奇。

    当然、我可以只使用相对于 ADC 满量程的标度、如 dBFS。 但我正在进行跳频、通过知道 ADC Voltage Scale 并假设 ADC 匹配到50欧姆、我可以将频谱的幅度扩展到 dBm。

    谢谢!

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、  

    我理解您的关注。 请允许我看看这是否有公开记录。 我将在星期一回复。 感谢您的耐心。  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    已经有一段时间了、有什么更新吗?

    您好!

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    很抱歉耽误你的时间。 要获得此信息、请与当地的 TI 销售代表联系。  

    感谢您的观看。  

    Blake