Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-EP, UCC28C43, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C43-EP 主题中讨论的其他器件: UCC28C43、 TL431
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的先生:
我将此电路设计为70W
初级电感为500uH
一次侧绕组匝数为80匝
内核间隙 EE30内核
输出_ 15V/0.7A (6圈)
输出_ 5V/1.3A (3圈)
输出_-9V/0.3A (4圈)
输出_ 24V/0.7A (10圈)
输出_ 15V/0.7A (6圈)
此电路在 负载情况下也不以恒定占空比运行。 正在发生频率跳频、请建议使用 SIR 解决方案