This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C43-EP:反激式设计电路评估

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-EP, UCC28C43, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605790/webench-tools-ucc28c43-ep-flyback-design-circuit-evaluation

器件型号:UCC28C43-EP
主题中讨论的其他器件: UCC28C43TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我将此电路设计为70W  

初级电感为500uH

一次侧绕组匝数为80匝

内核间隙 EE30内核

输出_ 15V/0.7A (6圈)

输出_ 5V/1.3A (3圈)

输出_-9V/0.3A (4圈)

输出_ 24V/0.7A (10圈)

输出_ 15V/0.7A (6圈)

此电路在  负载情况下也不以恒定占空比运行。  正在发生频率跳频、请建议使用 SIR 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leela、

    我认为问题可能在于反馈路径。 您发布的原理图分辨率较低、因此难以读取参考符号和元件值、但其中一些似乎足够清晰、可以进行讨论。

    您的反馈环路似乎有2个补偿块、一个在 TL431稳压器上、一个在 UCC28C43 COMP 引脚上。 但这些值是相同的、因此我怀疑它们只是占位符。 UCC28C43-EP 数据表中没有任何应用信息、但 UCC28C43数据表中没有。 我建议您将反馈网络(从 TL431到 COMP 输入)重新排列为与 UCC28C43数据表(非 EP 版本)图31 (第24页)中所示相似的网络。

    2.然后使用该数据表的应用部分来 a.验证功率级组件值设计、和 b.按照环路补偿过程计算适合您的电路的值。 UCC28C43数据表中的示例适用于单输出48W 设计、但应使用适用于项目的输入参数遵循相同的过程。 在多输出设计中、通常直接调节一个输出(在本例中为+15V 输出)、而其他输出的功率级别以调节输出为基准。 每个输出的电容通过匝数比的平方转换为稳压输出。

    与光耦合器光电二极管串联的电阻器不清楚它是470欧姆还是47k 欧姆、但470欧姆太低、47k 欧姆对于光电晶体管需要处理的电流来说太高。 设计过程应产生适当的值。

    在现有布局中、光耦合器的发射极馈入电阻分压器、从而导致 FB_A 上的电压不能超过 VREF/2、即使光晶体管的饱和电压= 0也是如此。 因此、FB 引脚上的电压始终小于2.5V 的内部基准电压、这将始终将 COMP 驱动至其最大值、并在任何线路和负载条件下驱动全占空比。 这将导致输出过压、除非 OV 保护电路被激活。 我猜这是另一个光耦合器 U21在次级侧 LPS_OK_DSP 信号被驱动为高电平时所做的、并在 COMP 上下拉、这可能是由于输出 OV 检测所致? 因此、系统会定期出现"断续"、或循环打开和关闭、而无需稳态调节。 我建议移除 R172 (分压器的底部)、以使 FB_A 上升至2.5V 以上、然后 COMP 可在 U21的帮助下变为低电平。

    5、CS 输入端的滤波电容似乎为1000pF、串联电阻 R150 (?) 看起来像1K 或其他东西。 这会给 CS 信号增加1us 的延时时间、从而导致每个开关周期的峰值电流更高。 这使得反馈环路更难响应负载瞬态并降低稳定性、因为延迟会增加环路响应不必要的相移。
    我建议将 CS 电容器降低至100pF 以启动。 在原型调试期间、您可以将总 RC 产品优化为仅在必要时尽可能大以抑制 CS 可能产生的噪声、但不能超过避免增加显著延迟和相移所需的值。

    我希望这有助于您在设计上取得进展。

    此致、
    Ulrich