This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00456:电流检测解决方案

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1485118/tida-00456-current-sense-solution

器件型号:TIDA-00456

工具与软件:

您好!

我的客户 正在寻找满足以下要求的 IC。 您能告诉我正确的器件、并提供价格矩阵吗?

 

±1500A μ A

总精度为:±0.5%

线性误差:±0.1%

响应时间:10毫秒。

流耗≦40mA

功耗≦0.64W

CAN 高速:500kbps

ASIL 等级:ASIL B

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taku,  

    这里的第一个数字是否正确? 客户希望测量+/- 1500 答?