This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41037:PMP41037 PCB

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479316/pmp41037-pmp41037-pcb

器件型号:PMP41037

工具与软件:

大家好!

我正在制造一个 PMP41037转换器。  

https://www.ti.com/tool/PMP41037

我 将取自文档中的 PCB 装配好。 我想知道的是此图中圈出的电路板。

我在文档中找不到有关它的任何信息。 有人知道此电路板是什么吗? 谢谢。

标记智能

Cu 航空航天

美国 IL 香槟市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    这些板是 SR 绕组板。 您需要四个组件、 并在变压器中组装它们。  

    您可以在 CAD/CAE 符号的 zip 文件中找到其 PCB 设计文件。  https://www.ti.com/lit/zip/tidmcy5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我 从 Yaxin 订购了 BOM 中列出的变压器样片:Yaxin YXS61041T、但尚未收到。  它是否已内置了 PCB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    当我与 Yaxin 合作时、他们需要为他们制造绕组板。 因为它们不制造和制造 PCB。

    他们是否要求您为他们构建绕组板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、他们让我送 PCB。 因此、现在我必须制造它们并进行制造。 这些电路板是否有适用的 Gerber 文件和 pdf 原理图? 我似乎 在您提到的 zip 文件中找不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我设法将 PCB 文件导入到 KiCad 并生成 Gerber 和 Excellon 文件。 孔是否 应该像这样穿过电路板轮廓?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    不、该板具有盲孔和掩蔽过孔。 穿孔将使线圈短路。 我生成了它的光绘文件供您参考。

    请注意、它至少需要3盎司的铜。 而4盎司的性能更好。  

    e2e.ti.com/.../PMP41006_5F00_SR_5F00_Gerber.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 我仍然对电路板轮廓感到困惑。 这应该分阶段削减吗? 首先、他们从".RectHoles.TXT"文件中切割深蓝色线条、然后从".goko"文件中切割电路板轮廓(黄色)? 如果将它们合并到一个电路板轮廓中、它们是否无法制造?

    我是否需要在".gm1"文件(红色)中为他们提供大纲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Guo!

    在变压器数据表中、好像有2个电路板用于连接不同 PCB 的端子。 是这些 PCB 吗? 我还需要制造它们吗? 是否有更好的 已组装变压器照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1778.Copper_5F00_SecWinding_5F00_PQ32.zip

    请参阅变压器中两个铜带的机械消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红线是电路板形状的轮廓、 孔设计用于放置粗线。

    而黄色线只是禁止入内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我觉得它们是电路板。