This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010049:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2574865 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1485078/tida-010049-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-010049

工具与软件:

尊敬的所有人:

我正在处理同一个主题、是否也可以为我获取以下两个文档?

1. FMEA > TIDA-010049 - FDMA.docx Concept_Evaluation v0.91

2.审查报告> 审查方案概念 v1.4.pdf v1.4

 

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请提供您的电子邮件地址以便我将其发送给您吗?

    此致、

    Donna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donna:

    我的电子邮件地址: buegener@innotronic.de

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    相关材料已发送至您的电子邮件。 请查看您的收件箱、如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Donna