This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40988:无法查看 lab4 Java 脚本文件以打开脚本控制台

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473406/pmp40988-unable-to-see-lab4-java-script-file-to-open-the-scripting-console

器件型号:PMP40988
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、 controlSUITE

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我已安装 C2000 Ware_Digital SDK_5_04_00_00 并导入了的 CCS 工程 PMP40988 . 我无法看到 lab4 Java 脚本文件来打开脚本控制台。 但在版本3手册中、我们可以看到所有版本。  

您能检查一下并共享数据吗?  

谢谢!

FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Filip、

    根据固件用户指南、实验4使用与实验3相同的 javascript 文件。

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Filip、

    运行包括实验4在内的所有实验的软件用户指南位于内部  C2000 Ware_Digital SDK_5_04_00_00  目录。

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_5_04_00_00\solutions\pmp40988\docs

    如果有帮助或遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    计算外部 PI 的电流基准时、该参数是什么  TTPLPFC_vRmsAvg_pu ? 如何计算它以及乘法因子( 0.000528 )在这里?

    BR

    FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FM、

    如果您按住 Ctrl 键并左键单击该函数

    "TTPLPFC_EMAVG_MACRO (TTPLPFC_SINE_MAIN.Vrms、TTPLPFC_vRmsAvg_pu、(float32_t) 0.000528)"

    它将向您显示移动平均函数定义、其中存在 乘法因子( 0.000528 )。  

    #define TTPLPFC_EMAVG_MACRO (in、out、乘法器) out =\((in - out)*乘法器)+ out;

    这可以看作是低通滤波器的一个特殊情况、其中通 带增益等于倍频器。 您可以参考"C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2/SolarLib.pdf"中所示的图表

    我还随附了相关的 e2e 帖子: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917276/ccs-tidm-1000-three-phase-vienna

    此致、

    Sumit