This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:TIDA-01606原型帮助

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1485090/tida-010938-tida-01606-prototype-help

器件型号:TIDA-010938
主题中讨论的其他器件: TIDA-01606

工具与软件:

您好!

我想知道、我们是否可以将交流240V 电网输出分相连接到交流板、或者我们是否需要进行一些定制?

谢谢!

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    说到 TIDA-010938、其硬件和软件不支持分相操作。 为此、需要更改硬件和拓扑。  

    谢谢!

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    感谢您的答复。

    我们是否可以使用三相双向逆变器拓扑并使用 Hot1、Hot2和中性线来生成分离式240V 交流输入/输出?

    例如 TIDA-01606参考设计。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter、  

    是的、这是可以实现的。  

    谢谢!

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Veda、

    是否可以 从 TIDA-010938参考设计将 TIDA-01606主板连接到直流到直流电路板、并整合控制卡、C-2000系列的软件?

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    这两种设计的硬件和软件不是1:1、因此无法直接组合、需要进行修改。  设计硬件文件和软件均可在 TI.com 上获取、用户可以从此处开始继续。

    谢谢!

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。

    您能否推荐一位 可以在付款基础上执行此修改的工程师?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    除了 TI.com 上提供的内容(Altium、原理图、布局、设计指南、软件示例)、我们不提供进一步的开发支持。  所提供的工具将支持您自己完成设计。  

    谢谢!

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Veda