This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20212:采用 LM5156H 的参考设计

Guru**** 2789205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM3481, PMP20212, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1485645/pmp20212-reference-design-possible-with-lm5156h

器件型号:PMP20212
主题中讨论的其他器件:LM5156HLM3481LM5156

工具与软件:

嗨、团队:

我想创建与 PMP20212完全相同的参考设计、但使用 LM5156H 而不是 LM3481。

这是可能的吗?

我的客户在很轻的负载下具有15V 输入电压和300V 输出电压。 而且、他们不希望我们只有变压器一个电感器。  LM5156H 是否有其他解决方案?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wouter、查看参考设计原理图和 LM5156数据表。 如果功率要求不变、那么您可以采用相同的功率级设计。 可能只有部分感应元件发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Darwin、

    对于感应元件、您指的是无源器件? 在原理图上、只有1个有源 IC。

    谢谢你。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我当时主要讨论的是 UVLO 和电流检测电阻、因为并非所有控制器都具有相同的阈值。 可能需要调整这些组件。 但我建议查看 LM5156设计计算器可帮助实现这一点。 谢谢!