This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913RPUR 问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1485393/tps62913-tps62913rpur-issue

器件型号:TPS62913

工具与软件:

您好!

在我们的定制 PCB 中、我们使用  TPS62913RPUR 从5V 输入生成3.3V、我们使用单级 LC 滤波器、在为降压转换器供电之前、我们没有发现3.3V 和接地之间存在任何短路、但上电后、我们观察到3.3V 和接地之间发生短路。 任何人可以帮助我解决该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查一下,并在这几天给你回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚