This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050074:文档中缺少反激式控制器配置信息

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480530/tida-050074-flyback-controller-configuration-info-missing-from-documentation

器件型号:TIDA-050074

工具与软件:

大家好!

由于我们对 TIDA-050074参考设计所使用的 LMGxxxx 器件感兴趣、并且在能否使用它方面遇到了问题、因此我们的团队目前正在评估该设计。  我们已从 Renco 收购了合适的变压器和扼流圈设计、并组装了电路板。   

在调试硬件时、我注意到 U101 (Infineon XDPS2201反激式控制器) 在 出厂时有默认编程、看起来与原理图和变压器图中显示的设计参数(匝数比、kVrs 等)不匹配。  我在提供的文档中找不到设置、配置文件或任何与之相关的内容。 我更新了一些比较明显的东西,配置工具英飞凌提供了一个与设计实际匹配的分流值(与默认值不同),所以我相信我在这里是正确的轨道,尽管事实上,这还没有解决这个问题。  

 我想知道是否有人可以将我指向.dp Vision config CSV 文件、或者告诉设计人员为了使此设计正常工作而必须更改的设置。  我知道这可能不是我出现问题的根本原因、但我希望在我继续进行故障排除时确保设计的这一方面按预期进行设置。  非常感谢您提供有关配置的任何信息。

谢谢!

-- Josh Q.