This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22301:TPS23754

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22301, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1485405/pmp22301-tps23754

器件型号:PMP22301
主题中讨论的其他器件: TPS23730

工具与软件:

我们在此参考 PMP22301参考设计、根据 SLVA305C 中概述的指南、使用 POE300F-24L_变压器开发30W (24V/1.25A) PD。

根据这些指南、在没有适配器的情况下、PoE+输入要求135µH 的最小初级电感。 但是、POE300F-24L_的初级电感为37µH、这会导致峰值电流显著增加。

根据 数据表中提供的变压器特性、计算出的初级电流如下:

  • 低线路平均直流输入电流: 0.9A
  • 导通状态阶跃电流: 1.7A
  • 斜坡电流: 1.9A
  • 峰值电流: 2.7A

由于 POE300F-24L_的峰值电流额定值为2.6A、因此我担心它是否适合此设计。

是否可以使用此变压器实现稳定的24V/1A 输出? 如果您对此配置中是否可以使用 POE300F-24L_或您对替代解决方案有任何建议、我将不胜感激。

以下是使用 POE300F-24L_所需的元件变更。

感谢您的宝贵意见!

此致、

Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francois、该参考设计中使用的变压器具有不同的匝数比和初级电感以及更高的额定电流。 我建议使用参考设计中使用的变压器、因为它是测试报告中显示的经过验证的解决方案。  

    话虽如此、您主要关心的是峰值电流额定值。 您是否使用42V 作为最小输入电压? 对于.at 标准(PoE+)、它是42V、而非37V (.af 标准)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darwin、

    感谢您的反馈、非常感谢。

    由于可用性限制、我想更改变压器。 所需数量不可用、因此我们正在考虑改用"标准"变压器。

    匝数比和初级电感完全不同、这是对的。 然而、与18V 至57V 的参考设计相比、它仍然适合我们的输入电压范围(42V 至57V)。 我相信、正因为如此、匝数比和峰值电流都特别重要。

    是的、我使用42V 作为最小电压。

    如果您对选择这款新型变压器时需要考虑的任何替代解决方案或注意事项提供反馈、我将不胜感激。

    再次感谢您的意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francois、如果您期望输出电流为1.25A、那么根据标准、这会让您的设计大于4级、并且您应该看到像 TPS23730这样的3类(5-6级)控制器。

    下面是一个更符合您的规格的参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/PMP23287

    它使用 Wurth 变压器。 他们通常能快速地向客户提供样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darwing:

    感谢您的反馈、对于出现任何混淆、我深表歉意。 我正在努力确保符合 PSE PD 30W 的要求。 预期输出功率为25W、最小输入电压为42V。

    根据 SLVA305C 中提供的指南、初级电感应在100µH 附近、峰值电流为2.7A、NPS = 3.7、NPB = 7。 我找到了一款完全满足这些要求的变压器 LDT1069-50R 来自 LinkCom。 但是、它的输出电压在2.1A 时为12V、这与我的应用不同、此应用需要24V 输出。

    是否有人在具有24V 输出的设计中使用了此变压器或类似器件? 您是否认为它可以针对此电压进行调整?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    感谢您澄清了 PSE 规格。 这意味着、PD 需具备25.5W 的最大输入功率才能符合要求。 这意味着您的24V 输出必须约为0.9A。 如果使用  POE300F-24L、我认为您不会遇到峰值输入电流的问题。 功率等级、您将 PD 获得60瓦的功率。 该变压器应该没问题。 请参阅以下我们过去实现的示例原理图。

    e2e.ti.com/.../HPA420C_5F00_24V_5F00_sch.pdf

    我不建议使用 linkcom 变压器、因为初级到次级和初级到偏置的匝数比相同。 如果将输出电压设置为24V、则偏置也将是24V、并会损坏 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darwing:

    非常感谢您的答复!

    您分享的原理图作为示例实施了与我在初始帖子中提供的第一个原理图相同的元件更改-非常棒。

    关于您分享的示例原理图、我还有一个问题:是否需要保持栅极驱动输出连接? Q3似乎不再连接到次级侧。

    再次感谢您的支持-我非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francois、是的、没错、因为这是一个二极管整流反激式转换器、所以您不再需要这样的驱动电路。 谢谢!