This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:使用 UCC28740的设计方法和组件选择

Guru**** 2769665 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1486691/ucc28740-design-method-and-component-selection-using-ucc28740

器件型号:UCC28740

工具与软件:

TI 提供了 UCC28740、也就是所谓的反激式转换器。我想在寻求帮助的同时继续进行设计。

设计规格如下:

  • 平均分量 :250~1000V 直流
  • VOUT 测试点 :24V
  • Pout :300瓦
  • 效率 :80%

我想基于这些技术规格设计一个电路。 但是、TI 提供的数据表和应用手册不包含用于计算匝数比和初级磁化电感的公式、也不提供详细的设计指南。

您能提供这样的参考吗?"