This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01634:GaN 电源解决方案配置

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, TIDA-01634, LMG1210, LM5149, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483174/tida-01634-gan-power-solution-configuration

器件型号:TIDA-01634
Thread 中讨论的其他器件: LMG1210LM5149LM5137、LM5148

工具与软件:

您好!

我的客户正在考虑使用 GaN 电源解决方案、并对 TIDA-01634参考设计有疑问。

问题1。  此参考设计包括 LMG1210 (GaN 驱动器)+ GaN HEMT。 所以他们认为它需要一个单独的控制器。 是这样吗?

问题2:  对于下面的配置、您建议使用哪些控制器?

  -输入电压:48V

  - VOUT : 12V

  - IOUT : 10A.

问题3。  除了"TIDA-01634解决方案+控制器"的组合、是否需要任何其他外设元件来构建 GaN 电源解决方案?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于客户问题的任何更新?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    很抱歉这里出现延误、这里缺少一些信息、请允许我解释:

    TI 为 GaN 功率转换提供多种解决方案:
    -分立式 GaN 栅极驱动器(与分立式 GaN FET 配对)
    -集成 GaN 栅极驱动器+ FET  

    栅极驱动器将提供打开和关闭载流通道所需的驱动强度、但栅极驱动器不用作控制器、它接受反馈并输出所需的栅极信号(占空比、FSW 等)来控制电源转换拓扑。

    TIDA-01634似乎是一种开环设计、因此需要波形发生器、而控制器可以与此参考设计配对、就像您在 Q3中提出的问题一样。

    我的团队在 TI 的集成式 GaN FET 方面拥有丰富的经验、但我需要在此主题中添加我们的降压控制器团队、他们将为您推荐控制器。

    谢谢!
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    对于12V/10A 无需 GaN–使用 Si FET 的单相设计可轻松实现此目的。 了解此 LM5149EVM、 如需较新的设计、请参阅此 LM5137EVM 的一个相位。 还有一项采用 LM5148降压控制器和 GaN FET 的参考设计、请参阅此处

    此致、

    TIM