This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21783:PMP21783

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1486561/pmp21783-pmp21783

器件型号:PMP21783

工具与软件:

您好:

请参见结果中随附的图片和随附的交叉频率图。

当我研究参考设计时、发现它采用了 TPS4021!

尝试了很多次获得的图使用电子表格,但没有得到接近这个值或相位的外观。

有没有混淆?

我们希望200V 到100V 的降压转换器具有最高的 BW 或最快速的瞬态响应。

不知何故、 我选择 PMP21783是这样的 REF 设计!

非常感谢您在确定正确的射频设计方面提供任何帮助。

R

e2e.ti.com/.../pmp21783_5F00_ti.pptx