This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01187:基于 TIDA-01187的设计的原理图审阅、其中 THS4541用作单端输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356, OPA856, TIDA-01187, TLV3601, THS4541, LMH6629, OPA2356, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1484080/tida-01187-schemati-review-of-tida-01187-based-design-using-ths4541-as-single-ended-output

器件型号:TIDA-01187
主题中讨论的其他器件: TLV3601THS4541、OPA356、OPA856 LMH6629、OPA2356OPA857

工具与软件:

此问题继续贯穿于 Thread、它是对重新旋转到 TIDA-01187上的原理图的回顾  

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1450051/tida-01187-schematic-review

我成功实现了使用以下设计的电路板、能够使用此设计实现模拟电流到 TTL 转换

我面临的一个问题是使用变压器 ADT2-1T+、它限制了较低侧的带宽、因此我希望去掉变压器、并实现一种方法、我可以直接将 THS4541输出作为信号端馈送到 TLV3601比较器、请先让我知道如何在仿真中执行、然后我会尝试在硬件上实现相同的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我知道您需要在450MHz 以上运行电路并利用更多的 THS4541带宽。  有一些注意事项:

    1.使用带宽更大的变压器,如 WBC1-1TL ( 750MHz )

    2.创建一个输出网络以加载 THS4541并向 TLV3601提供所需的阻抗(例如 PI 衰减器网络等)。  只要 FDA 的两个输出都看到相同的阻抗、您就可以创建一个单端负载电路。

    3.使用运算放大器在 THS4541 FDA 的输出端之后执行差分至单端转换。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复

    我不想在高侧扩展 BW、而是在低侧 BW 下工作

    目前、变压器对信号的削减低于8MHz 或严重衰减

    我想将其删除、并将 THS 输出直接连接到比较器

    1.在这种情况下,什么应该是 VCM

    2.如何将 Vout+安全地带入 TLV3601.

    3、如何保持或终止或平衡输出电压?

    4.您能绘制您在随附的模拟文件中建议的加载网络吗?或者为了我的理解,用手绘制。

    e2e.ti.com/.../OPA857_2B00_THS4541_2B00_TLV3601_5F00_WITH_5F00_LOS_2800_1_2900_.TSC

    在另一侧也建议使用差分单端转换器运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    感谢您发送编修。

    您需要多低的频率?  您需要在不衰减的情况下通过的最高频率是多少?

    1.应将 FDA 上的 VOCM 设置为1/2 Vs、在本例中仍为1.65V。  您还可以将引脚悬空。

    2)我们需要1)变压器、2)差分至单端运算放大器、3)输出负载、以使 Vout+与 TLV3601匹配

    变压器或平衡-非平衡变压器可以帮助实现这一点;如果没有这两个器件之一、我们需要同等地加载输出 Vout+和 Vout-、而不是将 Vout-连接到信号链的其余部分。

    4.我可以为您处理文件;输出网络的这一选项最有可能导致失真或相位延迟问题。  使用具有所需频率范围或运算放大器的变压器/平衡-非平衡变压器将是更好的选择。

    5.如果需要使用运算放大器作为缓冲器的450MHz、则可以选择适用于低压电源的 OPA356、OPA856和 LMH6629。  我们还具有电源电压大于10V 的高带宽运算放大器。

    您还可以考虑是否根本需要 FDA、如果您要进行差分至单端转换、则可以选择高性能运算放大器。  这取决于您的整体系统要求。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.频率要求: 0 -100MHz

    2、我理解 T/F 不是第1号所述要求的正确选择

    3. OPA356对我来说似乎是正确的,如果我错了,纠正我,我需要的是单电源运算放大器和差分到单端转换
    (我会挑选一个样片、然后尝试将其放在当前电路板中、以便快速查看性能)

    请告诉我 OPA356是否合适、我需要如何进行相同配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    可以继续尝试 OPA356。  在此主题上、我会为您找到一个良好的基准电路。  

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示、您能否介绍一下 OPA356的差分至单端转换器配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    请查看使用 OPA2356双路运算放大器的附加电路。  如果您只需要100MHz 的带宽、也可以选择不同的运算放大器、我可以协助您进行此选择。

    e2e.ti.com/.../OPA857_2B00_THS4541_2B00_OPA356_2B00_TLV3601_5F00_WITH_5F00_LOS.TSC

    您可以看到、该电路复制了变压器的功能。

    请尝试仿真、并根据您的兴趣调整值。  我必须交换 FDA 上进入差分放大器的输出;这是因为进入 FDA 的 OPA857输出端交换了极性。

    此致!

    ALEC