This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDA-01606, POWERSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1487305/tida-01606-tida-01606-issue

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、 powerSUITESFRA

工具与软件:

对齐时间进行编程 设计指南 我遇到了一些问题。

实验2: 关于图形属性问题:
我设置 采样率 Hz 最终目的 500 并更改了 DSP 数据类型 最终目的 32位浮点数 Tools > Graph > Dual Time . 但图形中仍然大约每0.3秒更新一次采样点、因此无法获得图像中显示的波形。 我是否需要配置任何其他设置?

实验3:

在执行以下步骤之后:
"View"->"Resource Explorer" 、然后导航至 Software -> C2000Ware DigitalPower SDK -<5_04_00_00>->开发套件 、然后选择解决方案 TIDA-01606 / TIDA-010039 、然后单击 Import project . 代码可用于 F280039C .
然而,我注意到了 Lab3.js 将会在工程中消失。 它将来会更新还是应该使用 Lab4.js 应该怎么做呢?

在实验3的设计步骤中、设置需要大约为的电阻器 200Ω . 给出了满负载时的输出功率 230V RMS× 230V RMS / 200Ω≈264W 但在最后一步中、每个相位都应该输出 1.25kW .

这是否意味着应将电阻器相应地调整为约 42Ω 以匹配预期的输出?

如果 F280039C 控制板上没有 powerSUITE SFRA、可以使用示波器 Analyze > Frequency Response Analysis 来生成波特图、会怎么样? 如果是、在手册提供的波特图中、使用哪些电路点作为输入和输出?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yung,

    因为我现在就在旅行中、所以我必须回答您的一些问题。   

    我一直使用的 SDK 版本是 v4和 v5.03、这些版本具有379d 和039c 项目。  尝试在线下载旧版 SDK。

    安装后、该工程将位于该路径下:

    \ti\c2000\C2000_SDK_5_03_00_00\solutions\tida_01606 Ware_Digital

    我们最近更新了新型 E7 1606的设计指南。  请查看该应用手册。

    您可以使用 lab4.js 进行实验3测试。  您始终可以通过直接在观察窗口中搜索来添加新函数至观察窗口。  它将给出您可以添加到观察列表中的可能变量的列表。