This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:任何电路的仿真都中止

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1485216/pspice-for-ti-simulation-aborted-for-any-circuit

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

从一周起、在加载之前正常工作的任何电路时、PSPICE for TI 不再工作。

我总是得到相同的消息错误,即使  lm4051_adja1p212没有参与我的电路。

警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 格式不正确

info (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 创建新的索引文件 nom_pspti.ind。

.lib "lm4051_adja1p212_trans.lib"

错误(ORPSIM-15116):无法找到库文件 lm4051_adja1p212_trans.lib。

索引有来自610个文件的7604个条目。

错误(ORPSIM-15107):无法生成库文件 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 的索引。


警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 格式不正确

info (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 创建新的索引文件 nom_pspti.ind。

.lib "lm4051_adja1p212_trans.lib"

错误(ORPSIM-15116):无法找到库文件 lm4051_adja1p212_trans.lib。

索引有来自610个文件的7604个条目。

错误(ORPSIM-15107):无法生成库文件 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 的索引。

我已尝试重新安装 TI 模型和库、但未成功。

更进一步,我重新安装整个软件包,但它不工作。

对于如何解决此问题、是否有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    错误消息显示"Unable to find library file lm4051_adja1p212_trans.lib"。

    您是否可以检查它是否在此文件夹中?

    C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir

    我的:

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:  

      也可以在文件夹 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir 中看到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了问题、在手动删除卸载过程无法删除的文件夹后。

    然后 通过新的安装过程、我可以看到仿真器再次正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    很高兴听到这个消息。 一般而言,最好在卸载后重新启动计算机,因为一些文件仍在使用中,所以只有在重新启动后才能删除它们。 不确定这是不是情况在这里,但值得一看。

    谢谢!
    JC