This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B25EVM-024:3D 模型

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B25EVM-024, TPS6287B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1484758/tps6287b25evm-024-3d-model

器件型号:TPS6287B25EVM-024
主题中讨论的其他器件: TPS6287B25

工具与软件:

您好、TI!

我们正在使用 TPS6287B25EVM-024设计仿真站支架。

您能为我提供一个 TPS6287B25EVM-024的3D 步进模型吗?

谢谢!

此致、

Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:  

    您能否访问 TI.com TPS6287B25产品说明书、产品信息和支持| TI.com 并下载 CAD 符号、封装和3D 模型类别下的3D 模型?  

    您需要单击超级库

    此致

    迦南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Canan:

    感谢您的答复。

    实际上、我正在寻找评估板 TPS6287B25EVM-024的3D 模型、而不仅仅是 TPS6287B25元件。

    是否有适用于整个评估板的3D 模型?

    此致、

    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:  

    但我们 只有器件封装的3D 模型。 不是 EVM。  

    此致

    迦南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Canan:

    请问、我可以有一个 EVM 的3D 模型吗? :)

    如果不可行、也许您可以分享一些工程图、光绘文件或其他设计文件?

    此致、

    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、很抱歉我的回答出现延迟。 您能直接给我写一封电子邮件吗? 同时、这款型号的具体应用和需求是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的! 您的电子邮件地址是 c-priess@ti.com 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    随附的 STEP 模型是否是您需要的?

    e2e.ti.com/.../SR024A.step

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、非常完美!!

    谢谢 Chris 和 Canan。

    此致、

    Niklas