This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010257:频率

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488293/tida-010257-frequency

器件型号:TIDA-010257

工具与软件:

嗨、团队:

频率能否从40kHz 提高到100kkHz? 我的客户希望 PCB 尺寸小、并希望将频率提高到100kHz。

它是否会导致任何问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey

    如果 IGBT 能够支持如此高的开关频率、则电压会增加到100kHz。

    此致

    海利