This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31210:总 IQ 和放大器;输入电压(最大值)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, PMP31210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488103/pmp31210-total-iq-vin-max

器件型号:PMP31210
主题中讨论的其他器件:LM5143A-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 Donnie、来自韩国汽车团队。

我想知道设计的 IQ。 由于它使用了2倍的 LM5143A-Q1、我能否将其计算为30uA = 2倍的15uA?

我想知道最大电压是否如测试报告中所写的那样为58V、或者我是否应该将其理解为65V、这是 IC 的最大输入电压。

谢谢你。

此致、

Donnie Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐妮、您好!

    当设置为超轻负载模式时、IC 将消耗15uA 的电流、并减小误差放大器跨导。 对于 PMP31210、尚未设置此设置。 因此将是2个25uA。 但是、该值仅在数据表中的非开关操作时给定。 但是、在极轻负载时、器件仍将进行开关。 因此在实际应用中整体 Iq 会更高。 该值将取决于 MOSFET 选择。

    IC 的额定电压为65V (绝对最大值为70V)、 最大值)。 本设计中的 MOSFET 的额定电压仅为60V、定义了最大值 输入电压。