This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:设计帮助

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488615/ucc28950-design-help

器件型号:UCC28950

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我打算将 UCC28950 用于 PSFB 转换器应用、该应用用作恒流源。

1. 此芯片(PSFB)是否适合2.4kW 到4kW 的功率范围?
2.是否有办法可靠地调优 CC 和 CV 控制的控制环路,以确保没有过冲 和最小波纹?
3.在运行过程中,电流基准将在0 -满载范围内的任何值之间变化。 该拓扑仍然适用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. PSFB 中的 UCC28950适用于2.4kW 至4kW 功率。
    2. 以下链接可为您提供一份应用手册、其中介绍了采用 UCC28950的 PSFB 设计。 应用手册中随附了一个指向 Excel 工具的链接。
      1. 对于输出过冲和下冲、只需调整输出电容的大小即可处理电流 Cout = i*dt/dv 的变化。 我建议使用1ms 的 dt 来确定电容器的大小。  dV 将是您在此负载瞬态变化时可以承受的电压瞬态量。
      2. https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
      3. 在工具和应用手册中有一节介绍如何补偿电压环路。
      4. 以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何补偿此类设计中的电压环路和电流环路。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/slla619?keyMatch=SLLA619&tisearch=universal_search

     

    1. 该拓扑可在满负载至无负载的情况下使用。

     

    此致、