This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:无法在 CadSoft EAGLE 上下载

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1484594/webench-power-designer-unable-to-download-on-cadsoft-eagle

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS63070

工具与软件:

大家好、团队成员:  

寻求支持。  

下载此 webench 设计到 CadSoft eagle 时遇到错误。

webench.ti.com/.../SDP.cgi

希望采取某种权变措施。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    许多 WEBENCH 用户遇到了此问题、已将此问题报告给相关团队。 我们的团队正在积极优先解决这一问题。

    然而、这项决议可能比通常要长、同时、我们感谢你的耐心与合作。

    问题解决后、我们将立即更新您的信息。

    感谢您的理解。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    抱歉、修复花费的时间比平时要长。  

    请注意、Export 现在在 WEBENCH 上正常工作。  

    请找到随附的  TPS63070的 CADSoftEagle、以便快速参考。  

    谢谢你
    e2e.ti.com/.../WBDesign1617_5F00_CadSoftEAGLE.zip

    此致、
    Sateesh A G