This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23468:12V 输出下的效率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488612/pmp23468-efficiency-at-12v-output

器件型号:PMP23468

工具与软件:

嗨、团队:

我是 Donnie、来自韩国汽车团队。

如果您拥有 PMP23468的 Vout=12V 的效率、您能分享吗?

在测试报告中、6V 和20V 时存在效率。

谢谢你。

此致、

Donnie Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donnie、很遗憾、此运行条件未经过测试。 不过、您应该能够推断6到20V 之间的效率将大约为12伏。