This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:有关 TIDA-01243固件的必要性和准备问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1487935/tida-01243-question-regarding-the-necessity-and-preparations-for-the-tida-01243-firmware

器件型号:TIDA-01243

工具与软件:

我们将使用 USB-C 测试显示器和 USB 集线器 我们购买了 TIDA-01243、该器件具有与测试所需功能类似的功能。 但是、TIDA-01243无法正常工作- HDMI 和 Mini DP 都无法正常工作。

我注意到手册中包含了有关固件的信息。

  1. 除非我们遵循 tiduc52中所述的"3个入门固件"过程、否则 TIDA-01243是否不能正常运行? (请注意、tiduc52是 TIDA-01243设计指南。)
  2. sllu248b 文档是 USB Type-C 迷你坞站用户指南(修订版 B)、不包含任何有关固件的信息。 我们应该参考哪种文档—tiduc52或 sllu248b?
  3. 我们是否可以获得固件和程序来下载 tiduc52文档中第3.1、3.2和3.3节所需的固件?

我们期待您的帮助、使该板正常工作。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将重新分配给合适的团队