This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010240:备用电池24V 系统电源轨。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010240, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483548/tida-010240-battery-backed-24v-system-power-rail

器件型号:TIDA-010240
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

您好!

我们正在寻找一种更简单的 TIDA-010240设计、该设计可提供24V ~10A 的峰值电流输出、并由锂聚合物二次电池备份。 输入电源为24V 或48V。 该参考设计太复杂、我们无法进行设计和开发。 我们是否需要考虑任何更简单、更低 BOM 成本/元件数量的非基于微控制器的解决方案?

此致、

Chakraborty 先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种更简单、 元件数量更少的解决方案是使用 多个 BQ25750 充电器。 该器件支持70V 输入、非常适合 24V 或 48V 输入。  BQ25750 还集成了理想二极管控制功能、可减少元件数量/成本。  BQ25750 可以在没有  Power_Path_的独立模式下运行、但必须写入 Reverse_Mode_Control 寄存器中的位2 (EN_BATFET_IDEAL_DIODE)、才能使二极管实现理想运行。  

    我在下面添加了一个解决方案方框图、以展示此解决方案的充电和放电操作。  

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Christian 的建议。 我们将把它作为一个候选解决方案进行评估。 不过、通读产品说明书会发现它并不是一种没有微控制器即可正常工作的解决方案、正如您所提到的。