This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:您能帮助确认共享 TIDA-01168 1或2个可用的 EVM 吗

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1489394/tida-01168-could-you-please-help-confirm-share-tida-01168-1-or-2-available-evms

器件型号:TIDA-01168

工具与软件:

各位团队成员:

  我的客户在台湾的汽车项目客户。

他们希望获取 TIDA-01168 1或2个 EVM 来执行48V->12V 验证测试。 您能否指派团队通过内部电子邮件讨论进行进一步讨论  ?  

谢谢你  

罗伊