This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050031:降压输入端的连接

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488913/tida-050031-connection-at-buck-input

器件型号:TIDA-050031

工具与软件:

尊敬的专家:

我想仔细检查一下下面的原理图。 升压转换器的输入应连接到 BCKP+(TP1)、正确吗?

谢谢、此致、

Barton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barton:

    是的、正确、与备用电源连接。

    此致、

    Nathan