This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:恒流控制

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1489581/ucc28950-constant-current-control

器件型号:UCC28950

工具与软件:

我有一个应用于这个芯片、因此电流调节优先。

因此、输出电压可以在100V - 200V 的范围内保持悬空、具体取决于负载类型。

由于数据表和 TI 拓扑手册中的大多数计算都是与电压相关的:

1.这种 PSFB 拓扑如何针对宽输出电压范围进行权衡?

2.如果 根据输出电压固定功率级值(如变压器匝数比、磁化电感等)、那么在输出电压保持不变的情况下这些参数是否会出现问题?

谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的询问、并将按照收到的顺序予以答复。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您应该进行恒流恒压设计、而不是让输出电压浮动。

    这样就不会出现可能对次级侧元件造成电气过载的电压状况。

    这样、您就可以将输出电压控制到200V、然后再控制电流。  如果您在使用电池加载输出(即使知道输出电压为100V)、您仍然可以调节电流。

    我随附了一份应用手册、该手册将介绍如何为您的应用设计一个恒定电流、恒定电压反馈环路。

     

    此致、

    e2e.ti.com/.../Designing-CC_2D00_CV-Feedback-Circuits-With-the-TL103WB.pdf