This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:设计

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490076/tida-010054-design

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!

在阻断电容器中、顶部有100Camps 的距离。这是一个简单的高通滤波器公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。  
    阻断电容器不应 影响引线电感器上的压降、因为电感器上的电压可控制功率流。
    因此、我们定义了阻断电容器上的压降应该比电感器上的压降小100倍。
    使用 Vcap = 1/(2*pi*fs C)* i 和 VL = 2*pi*fs*L * i、我们可以定义 VL = 100 * Vcap 并求解 C、因为电容和电感的 i 相等。 这样将得到上述公式。

    此致、

    Andreas