This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:关于示例源代码中某些变量的问题。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488146/tida-010247-question-about-some-variables-in-the-sample-source-code

器件型号:TIDA-010247

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将使用您的解决方案 TIDA-010247设计 BMS。 我们收到了 TI 的开发套件、当我们从示例源代码收集一些数据时遇到了一些问题。 我们想要从您的 BMS 读取一些数据、例如电芯电压、电池组电压、温度等等... CCS 调试中。 您是否有这些变量的列表?

感谢您关注此问题。 我们渴望与您的团队协作以找到解决方案。 我们等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的咨询。  

    我想知道您要测试哪个电路板吗?

    您可以 在中找到这些变量  BatteryDataUpdate_32s (void) 位置。 我看到表达式窗口中已经有一些数据。  BotCellVoltage_RAW 指示从 AFE 读取的未经校准的原始电芯电压。  BotCellVoltage_CALI 是具有固定偏移量 CLI 的数据。

    我没有在 SDK 中读取电池组电压。 您可以通过发送直接命令来读取它 0x34 Stack Voltage()。

    如果要测试 TIDA-010247板、则无法直接获取温度数据。 您只能使用来查看热敏电阻电压  TMP_MUX_Enabled 置位。  

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian:

    感谢您的答复、

    我们将测试  TI 的 TIDA-010247电路板、

    我们希望将放电过流设置为另一个值、以测试过流情况。 我们发现需要设置过流值的寄存器、但我们不理解您的评论。 您能解释一下吗?  

    我们正在等待您的回复、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉这么晚才回复。 我昨天出差。  

    您可以阅读 BQ76952TRM  13.6.5以找到答案。  

    BRS

    Kian