This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:3线路绝缘检测

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490773/tida-010232-3-lines-insulation-detection

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有3线绝缘检测参考设计? 该参考仅检测+bus 和-bus、对于中性点、客户也需要检测它。 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    否、我们没有针对3条线路进行监控的专用参考设计、但 TIDA-010232的方法可以扩展到更多线路。
    因此、需要再次推导这些方程。

    此致、

    Andreas