This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:针对 LM51571-Q1的 SIMPLIS

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51571-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490367/lm51571-q1-simplis-for-lm51571-q1

器件型号:LM51571-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 

请提供以下所述 PN 的 simplis 模型和一些其他详细信息:

PN:LM51571-Q1

  • MOSFET 的上升时间
  • MOSFET 的下降时间
  • 总栅极电荷
  • 体二极管电压  
  • SMPS 的死区时间

此致、

Ashika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika:

    感谢您的咨询。

    对于仿真、请使用 TI.com 上提供的 PSPICE 模型。 当您的公司与 TI 签订了 NDA 时、我们也可以提供未加密模型。

    对于您要求的值、我们不会指定这些值、因为它们未进行测量。

    由于器件是异步的、因此没有死区时间。

    此致

    Moritz