This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:什么是 Δ ꝊJA (°C/W)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS50601A-SP, TPS7H4002-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1489932/tps50601a-sp-what-is-the-ja-c-w

器件型号:TPS50601A-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H4002-SP

工具与软件:

 器件型号 TPS50601A-SP 的 ꝊJA 值(°C/W)是多少? 数据表仅给出了 Ta、Tj、 Ꝋjc μ F。 我需要 ꝊJA μ C (°C/W)进行分析、以便可以在新设计中使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heather、您好!

    遗憾的是、我们没有 适用于 TPS50601A-SP 的 RθJA、只有 RθJC (bot)、如数据表中所示。

    虽然 TPS7H4002-SP 所用器件不尽相同、但它使用的陶瓷封装相同、并且 RθJA 值为 25.0 °C/W 。 由于这些器件使用同一个陶瓷封装、这个数字可作为一个"圆珠笔"估算值。 请务必注意、  TPS50601A-SP 的实际 RθJA 会有所不同。

     有关热指标用法的更多详细信息、请参阅我们的应用手册"半导体和 IC 封装热指标"。

    谢谢!

    Andy