This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22477:为反激式变压器提供器件时出现问题

Guru**** 2932530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1487753/pmp22477-trouble-sourcing-parts-for-flyback-transformer

器件型号:PMP22477

工具与软件:

嗨、

在尝试实施参考原理图时、我在获取任何 T2替代产品时遇到了严重问题。

数据表中列出了这些参数:

  1. LinkCom LDT9055-51R
  2. W ü Würth Elektronik 750320319
  3. Sumida PS21-212

我们这些组件的首选提供商是 W ü Würth Elektronik、但750320319尚未进行大规模生产。
同样的事情对于大多数替代品,对于一些甚至谷歌不知道它或没有明显的方式购买它们。

是否有更多的替代方案、尤其是更多的可用方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在对此进行调查、如有答案、将发布。 谢谢!