This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22477:适用于3类、5类

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488049/pmp22477-for-type-3-class-5

器件型号:PMP22477

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想要遵循3类5级(40W)项目的参考设计、但布板空间有限。

1.工程师想知道以下电路中哪些元件可以移除。  
  

2.您能说明一下下面的电路吗?我们应该如何配置它?

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    有更新吗? 工程师需要在3月20日前完成原理图。 您能帮助支持这个紧急情况吗、谢谢!

    此致、
    Sam Ting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在对此进行调查、如有答案、将发布。 谢谢!